This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:关于 TAD5142 时钟停止时的行为

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1601143/tad5142-regarding-the-behaviour-of-the-tad5142-when-the-asi-clock-is-stopped

器件型号: TAD5142

暂停几十微秒(最多大约 1ms)后、重新施加 BCLK、FSYNC 和 DIN 时、请建议使用 TAD5142。

本问题假设在目标模式下通过总线缓冲器并使用单个 TAD5142 来切换 I²S Ω 信号。

该手册指定了 ASI 时钟停止后等待 100ms、直至关断序列完成。 不过、我们担心在关断序列期间是否允许重新输入 ASI 时钟。 还请告知是否可能发生意外输出、例如砰砰声。

ASI 时钟停止并重新输入后、大约唤醒时间是多少?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Round、

    由于我们的团队正在度假、请预计下周将会有更新。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Round、

    只要 AVDD、IOVDD 和 MD0 是稳定的、并且在此过程中未更改、那么在短暂暂停后停止并重新输入时钟就不应存在问题。

    此致、

    Garret