This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:IC 在涉水模式下的作用是什么

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1597652/tas6684-q1-what-shall-power-ic-do-in-water-wading-mode

器件型号: TAS6684-Q1

大家好、TI 电源 IC 专家、

我们的客户有“涉水模式“要求(当扬声器有被弄湿的风险时,我们需要关闭输出)。  

  • 当电源 IC 处于“涉水模式“(针脚潮湿导致短路负载风险很高)时、是否可以安全地运行诊断? 诊断本身是否会损害电源 IC?
  • 是否建议禁用自动直流电?
  • 另一方面、我们可以不执行任何操作(将功率 IC 保持在播放模式)、只需让功率 IC 芯片来承担风险?

谢谢。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当电源 IC 处于“涉水模式“时、是否可以安全地运行诊断(由于引脚湿,存在较高的短路负载风险)? 诊断本身是否会损害功率 IC?

    如果扬声器弄湿、与短路负载类似、可以进行负载诊断。

    是否建议禁用自动 DC?

    编号

    另一方面、我们可以不做任何事情(在播放模式下保持 POWER IC)、只需让 POWER IC 芯片来承担风险?

    如果 IC 处于 PLAY 状态、将触发 OC 保护。 之后、在直流负载诊断通过之前、不要再次进行播放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    如果 IC 在游戏中、将触发 OC 保护。 之后、在直流负载诊断通过之前不要再次播放。

    您是说我们可以简单地回复 IC 过流保护 而不是将 IC 置于 Hi-Z 模式吗?

    如果我们   在 “涉水模式“期间未将 IC 置于 Hi-Z 模式、您是否会发现任何风险。

    还有一个问题、关于“ Hi-Z 或 PLAY 期间的自动直流负载诊断“、以下理解是否正确?

    -如果我们在 “涉水模式“期间将 IC 设置为 Hi-Z 模式,则 不可能因过电流而触发自动 DC。 只有过热才会触发 自动直流。

    -如果我们在 “涉水模式“期间没有将 IC 设置为 Hi-Z 模式,则   可能会因潮湿连接导致过流而触发自动 DC。  

    谢谢。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您的意思是我们可以简单地回复 IC 过流保护 而不是将 IC 置于 Hi-Z 模式吗?

    我想之前没有人提到 Hi-Z。 可接受 Hi-Z。

    如果我们   在 “涉水模式“期间没有将 IC 置于 Hi-Z 模式、您是否会发现任何风险。

    如何在 AT 模式下设置为睡眠? 因为您已经知道扬声器可能会被水短路。  

    还有一个问题、关于“ Hi-Z 或 PLAY 期间的自动直流负载诊断“、以下理解是否正确?

    尝试从睡眠或深度睡眠进入 HiZ/播放状态时的直流负载诊断自动过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow、

    当您尝试从睡眠或深度睡眠进入 HiZ/播放状态时、直流负载诊断自动处理。

    实际上、我想知道、当 IC 已经处于 Hi-Z 模式(断开)时、为什么会发生过流?

    BR/HAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为什么在 IC 已处于 Hi-Z 模式(断开)时会发生过流?

    无法实现。

    OC 仅在播放模式下可能发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow、

    谢谢。

    BR