This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5412-Q1:ADC DS 模块化抖动

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1601455/tac5412-q1-adc-ds-modulater-dithering

部件号: TAC5412-Q1

您好:
我们的客户确定、ADC 噪声不是随机白噪声、但当输入极低电平信号(例如–90dBFSR)时、有一些特定的噪声频谱。  
我们预计这是由 DS 调制器活动引起的、并计划通过应用 交流或直流抖动来进行一些快速验证。
是否有任何寄存器可用于更改此 ADC 上的抖动设置?
 
应届毕业生、
望月   
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki-San、

    由于我们的团队正在度假、请预计下周将会有更新。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki-San、

    您能否分享客户正在测量的频谱? 近直流低电平信号容易受到调制器的影响、调制器会在信号频带中引入空闲音调、但我没有看到像我们在旧版转换器中看到的那样出现过此问题。 我想知道这是否是同一个问题。

    没有与此相关的寄存器设置。 如果使用直流耦合模式、抖动也可以通过移动直流值来提供帮助。

    此致、
    Jeff McPherson