This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:TAS5827 — 错误和警告锁存器未按预期工作

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1597267/tas5827-tas5827---error-and-warning-latch-not-working-as-expected

器件型号: TAS5827

您好、

我开发了一个 PCBA 与 4 TAS5827 ,到目前为止所有工作正常。

不知何故、我感到困惑的是 TAS5827 提交的错误和警告报告。 我使用 PPC3 中的 Lite Mode 2.0 配置。

从我的配置(注册/数据):

	{ 0x75, 0xf0 },		// 	Do not latch OTW
	{ 0x76, 0x08 },		// 	Bit3: 1: Enable OTSD auto recovery
	{ 0x77, 0x00 },		// 	Disable CBC with 80%
	{ 0x03, 0x03 },		// 	PLAY Mode & muted by vol con.
	{ 0x78, 0x80 },		//  Clear analog fault

我使用寄存器 0x75 来配置器件、可以通过清除位 3 来禁用“OTW 警告锁存“。 但是、一旦器件超过 OTW 阈值、相应的标志(寄存器 0x73)将保持设置状态、直到发送清除错误请求(通过设置寄存器 0x78 中的位 7)。 我预期的行为是、一旦器件冷却到低于相应阈值、标志就会自动清除。  

您能否证实这一点?

BR、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:  

    我在我这边确认了同样的行为 必须通过寄存器 0x78 清除故障。 我们将更新此版本。 感谢您指出这一点!

    此致、
    Sydney Northcutt