This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4562:LM4562NA/NOPB 加载 Mouser 技术请求–474966

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1603340/lm4562-lm4562na-nopb-load-mouser-tech-request-474966

器件型号: LM4562

您好:

 

一位客户在 Mouser 订购了 10 个 LM4562NA/NOPB 器件、然后返回时提供了以下器件:

“在我的设计中、我考虑到电压为+/–15V 时、
电源负载通常为 10mA、最大为 12mA。 这是
内联连接器。 但是、我的测量值在 14 到 16 之间
mA。 这怎么可能?

“这些运算放大器作为追随者安装在室内的电路中
误差幅度。 输出和负输入已连接、和
正输入通过 1M Ω 电阻器接地。 这是允许的
我来测量失调电压、它符合规格。 。
电源是实验室电源、在+15 上有一个 100 欧姆电阻器
V connection、支持测量电源电流。 我也是
使用电流表执行此测量、获得相同的结果:
14 –16mA。 我在电路中使用其中的 10 个运算放大器、如果
他们的消耗超过预期,我将不得不调整电源。“

 

您能提供建议吗?

 

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    始终在生产过程中对静态电流等器件规格进行测试、并丢弃不满足该限值的器件规格。 一个初始问题是同相输入端的 1M Ω 电阻器。 这个电阻与偏置电流相互作用可能会导致事态发展。 对于数据表中的每个规格、我们保证它在某些测试和电路配置下都是给定值。 客户能否将同相引脚接地并重试此测量。

    此致、

    Ignacio