器件型号: LM4562
您好:
一位客户在 Mouser 订购了 10 个 LM4562NA/NOPB 器件、然后返回时提供了以下器件:
“在我的设计中、我考虑到电压为+/–15V 时、
电源负载通常为 10mA、最大为 12mA。 这是
内联连接器。 但是、我的测量值在 14 到 16 之间
mA。 这怎么可能?
“这些运算放大器作为追随者安装在室内的电路中
误差幅度。 输出和负输入已连接、和
正输入通过 1M Ω 电阻器接地。 这是允许的
我来测量失调电压、它符合规格。 。
电源是实验室电源、在+15 上有一个 100 欧姆电阻器
V connection、支持测量电源电流。 我也是
使用电流表执行此测量、获得相同的结果:
14 –16mA。 我在电路中使用其中的 10 个运算放大器、如果
他们的消耗超过预期,我将不得不调整电源。“
您能提供建议吗?
谢谢您、