This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:TAS5431-Q1 Tj 规格不包括

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1, TAS5431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1603271/tas5431-q1-tas5431-q1-tj-spec-not-including

器件型号: TAS5431-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5411-Q1

您好 Applicatoin 团队:

  我们在公开数据表中找不到 Tj 规范定义(包括 TAS5411-Q1、但没有 TAS5431-Q1)、您能否查看并可以在数据表中进行更新?  

谢谢你  

 

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    让我再次与我们的团队核实

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roy

    在 TAS5411 Tj 相关值中、我只找到以下 1。 恐怕这不是正确的值。

    对于这两种器件、Tj 最大值都使用 170°C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow:

     感谢您的信息反馈。 请问、TAS5431-Q1 的最大规格与 TAS5411-Q1 的 Tj 最高规格相同?  

    谢谢你  

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    如上所述、对于 TAS5411 和 TAS5431、Tj 最大值均为 170°C。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shadow, Elise :   

    好的、感谢您的支持。  

    Roy