This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:5 通道音频转单声道输出的器件选择

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM6360-Q1, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1603633/pcm6360-q1-part-selection-for-5ch-audio-to-monaural-output

器件型号: PCM6360-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TAS5825M

我尝试实现具有单声道输出的 5 通道音频系统。  所有输入均为线路电平交流耦合单端输入。   每个通道都需要从静音到全音量的数字音量控制。  我计划将 PCM6360-Q1 用于 ADC、将 TAS5825M 用于放大器。  我将使用 PCM6360-Q1 中的混频器 1 将通道 1-4 混合在一起、并在 I2S 的左通道上输出该通道。  我要将输入通道 5 放在进入 TAS5825M 的 I2S 右通道上。  在 TAS5825M 的处理流程文档中、显示有一个输入混频器可以组合 I2S 的左右声道音频、并将其输出到放大器的单声道配置中。   数据表中的所有内容都可以如上所述正常工作、但是、我尝试在 PurePath Console 软件中实现此配置、并且数字混频器似乎未在应用软件中实现。  我看到了 4 通道求和模式、但数据表指出、需要禁用此模式才能实现数字混频器。   那么、是否有办法在 PurePath Console 中配置和实现数字混频器?  此外、我上面所示的配置是否允许我对 5 个音频通道进行数字混合、并输出到单个扬声器单声道音频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是、您可以使用 I2C 监控器直接写入以配置数字混频器寄存器。 在 I/O 窗口的输入侧、可编写如下命令:

    w 90 00 04 #选择第 4 页

    w 90 08 7f ff ff ff ff ff #设置混频器 1、通道 1 系数

    您可以在数据表的第 142 页上找到这些寄存器、从而根据您的决定实现混合。 它应该能够按照您的描述进行说明、但我只能对 PCM6360-Q1 输出进行评论、因为放大器器件属于不同的团队。

    此致、

    Garret