This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720M:TAS5720M:FAULTZ 较高时出现时钟错误

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1599854/tas5720m-tas5720m-clock-error-with-high-faultz

部件号: TAS5720M

您好:  

我使用 TAS5720M 处理的项目。 我为放大器 (24V) 制作了一个小型分线板、并致力于使用 ESP32-S3-N8-R2 运行一些基本 I2S 音频。

我已成功读取 I2C 寄存器、但始终在故障寄存器中读取到时钟错误、但 FAULTZ 绝不会变为低电平。  

在当前设置中、我得到了:

  • MCLK 和 BCLK 连接在一起
  • 32 位数据
  • BCLK/LRCLK = 64
  • 采样率为 48kHz
  • BCLK = MCLK = 3.072MHz
  • LRCLK = 48kHz

此处附加了电路板的代码片段和原理图。 在本例中、VIO 为 3.3V、VDD 为 24V

谢谢!

tas5720example.txt 


Lauria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauria:

    寄存器或故障状态是否正确? 是否强制出现时钟错误? 如果是、如何强制执行此错误?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、  

    不、我不是故意强制该错误。 我尝试使用上述时钟配置、但始终没有看到器件行为发生变化。我尝试了许多其他配置。  

    我试图确定问题是由于时钟不准确或放大器配置错误而发生的。  

    谢谢!

    Lauria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauria:

    原理图上需要注意的一点是、GVDD 和接地之间应连接一个 1uf 电容器。

    由于某种原因、该 txt 文件未打开。 这是您编写的自定义脚本吗?

    BCLK 占空比是多少?  

    是否能够获得音频输出? 如果探测输出引脚、会看到什么?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    经过进一步的调查,被遗忘的电容器,事实上,问题! 非常感谢您的帮助!

    该设计是开始 2026 年的理想方式。  

    Lauria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauria:

    很高兴听到这个问题得到解决。 如果您需要任何进一步的支持、请告诉我们。  

    此致、
    Sydney Northcutt