This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2013-Q1:4 线电阻式触控

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1594989/tsc2013-q1-4-wire-resistive-touch

部件号: TSC2013-Q1

您好!

我正在设计使用 4 线电阻式触摸面板的 HMI。

TSC2013QPWRQ1 是否适合我的要求?

我已附上我正在处理的显示器的数据表: 已更新的 RK070CU45H-T.pdf 

 

此致、

Cleatus Wesley

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus:

    我不清楚该面板是电阻式触控还是电容式触控。 为了使 TSC2013 兼容、触摸屏必须采用电阻式触控并具有 X+/-和 Y+/-引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daveon!

    部分中提供了 RTP 引脚排列  6.3 RTP 引脚接口  这可以在数据表的第 12 页上找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    然后是、TSC2013 是兼容的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能就我的原理图提供反馈吗?

    e2e.ti.com/.../RTP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图看起来很好,请很好地遵循我们的典型应用图:)