This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:困惑于 AM62A 芯片内的 DSP

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1605170/am62a7-confused-about-dsp-inside-am62a-chips

器件型号: AM62A7
主题中讨论的其他器件: SK-AM62A-LP

您好、
我们正在寻找一款具有多普勒 Arm 内核和至少一个 C7x DSP 内核的芯片。
我们确实找到了 AM62A 芯片、但我们不确定 DSP。
根据数据表、此芯片包括基于单核的“深度学习加速器“
C7x'。 这个 DSP 是否可以像任何其他 C7x DSP 一样自由编程?

此外、AM62A 入门套件 (SK-AM62A-LP) 对 C7x DSP 不做任何介绍。 它是否包含 DSP、我们可以将其作为任何 C7x DSP 进行编程?

我们是否可以在不使用 LINUS 的情况下对所有 Arm 内核(和 DSP)进行编程。 裸机还是使用 RTOS?