This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2572:TAS2572 的 DSP 库移植指南。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1603660/tas2572-dsp-library-porting-guideline-for-tas2572

器件型号: TAS2572

我们目前正在评估 TAS2572 的使用情况、并将智能放大器算法集成到 M55 MCU 平台(不带 Hi-Fi DSP)中。 您能否帮助确认可行性并提供任何相关信息或文件? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 我们已收到您的询问、并在内部进行检查。 请期待一周结束前得到答复。  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuntin:

    您是否希望实现驱动程序来配置 TAS2572 或用于扬声器保护的算法? 如果 DSP 不可用、您使用什么来运行算法?

    什么是操作系统和版本?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划使用运行 RTOS 的 Cortex-M55 内核将 TAS2572 扬声器保护、EQ 和 DRC 算法移植到基于 Arm 的平台。 我们希望索取相关文档或指南、以确认这些功能是否可以在非 HiFi DSP 模块上实现、以及我们是否应该了解任何具体限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuntin:

    感谢您的澄清。 我将与我们的软件专家团队联系、可能需要在论坛外与您联系。 我会保留您的帖子。

     此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
     应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我们需要尽快确认这些项目。 我们是否可以在中国与当地的 FAE 联系? 我们关注潜在风险、需要尽快与客户讨论规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuntin:

    我已经联系了我们在中国的团队来看看这个。 我们很快就会提供更多信息。

     此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
     应用工程师