Other Parts Discussed in Thread: TAA5212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EXT-RES-CALCULATOR
主题中讨论的其他器件: TAA5212
尊敬的 TI 团队:
我们正在使用 Linux 平台上的 TAA5212 音频编解码器来开发具有音频支持功能的摄像头产品。 音频驱动程序需要一个 TAA5212 固件
我们正在使用 Linux 平台上的 TAA5212 音频编解码器来开发具有音频支持功能的摄像头产品。 音频驱动程序需要一个 TAA5212 固件
.bin 文件来进行编解码器配置和声卡注册。 对于编解码器启动、我们当前正在使用 Linux 内核 v6.15 中的 pcm6240 驱动程序 并附上了驱动程序文件以供参考。 由于缺少固件文件(在下面提供以供参考)、在驱动程序探测期间遇到以下错误:
[ 3.045247] pcmdevice-codec 0-0050: Direct firmware load for taa5212-i2c-0-1dev.bin failed with error -2
[ 3.061467] pcmdevice-codec 0-0050: pcmdevice_comp_probe: request taa5212-i2c-0-1dev.bin err = -2
[ 3.075303] pcmdevice-codec 0-0050: ASoC: error at snd_soc_component_probe on pcmdevice-codec.0-0050: -2
请通过为 Linux 提供合适的 TAA5212 固件二进制文件来为我们提供支持。 pcm6240.c