This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:内部 ESD 二极管

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1604263/ne5532-internal-esd-diode

部件号: NE5532

大家好、E2E 专家:

能否请确认反相和同相引脚之间没有二极管?

它是隔离的。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们目前正在研究此问题、需要一两天时间来确认。 我一得到答复就会在这里作出答复。

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    到目前为止是否有任何更新?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    PCN 之前的旧晶圆厂器件在输入之间具有二极管、而 PCN 之后 重新设计的新晶圆厂器件不具有二极管。  

    此致、  
    Chris Featherstone