This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2901:关于 USB 音频

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, PCM2901, TAC5112, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1605773/pcm2901-regarding-usb-audio

部件号: PCM2901
Thread 中讨论的其他器件: TLV320AIC3204、 TAC5112、 PCM2912A

您好的团队、

我的客户正在考虑采用音频编解码器。 它们所需的规格如下:

  • 线路输入:1 个立体声通道

  • 线路输出:1 个立体声通道

PCM2901 符合这些技术指标、但客户询问是否有后续设备。 我建议使用 TAC5112 和 TLV320AIC3204;但他们希望使用 USB 音频。

问题:

  • 是否有任何设备支持 USB 音频并可视为 PCM2901 的后继产品?

  • 如果对 PCM2901 的供应没有任何顾虑、我们可以继续使用它、但是否存在与未来交货时间或潜在 EOL 相关的风险?

  • 似乎没有多少新的 USB 音频产品正在发布。 这种趋势的原因是什么?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei-San:

    PCM2901 的唯一后继产品是 PCM2912A、但它仅支持无法满足客户要求的单声道 ADC。

    此器件没有 EOL 风险。 我们计划继续为其提供支持、甚至针对新产品和新设计进行生产。

    我们选择在其他领域进行投资。 USB 3.0 / C 不需要我们刷新此设备、因为它具有向后兼容性。 不过、我们确实知道可以提高性能。 商机到位后、我们将再次加入此产品组合。

    此致、
    Jeff McPherson