This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5301-Q1:芯片的应用问题

Guru**** 2946510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1604606/tac5301-q1-the-application-issues-of-chips

器件型号: TAC5301-Q1

背景:我们现在将针对客户调整编解码器 tac5301。  需要确认以下几个 TI 配置项。


这是正确的吗?  以上是我们在官方网站上找到的 TI 器件树配置参数 (TAC5x1x-YAML)。  请确认。  谢谢!

mmexport1767887825600.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    几个注意事项 — 首先,您需要将兼容参数设置为“ti、tac5311“、因为这是与 TAC5301 最接近的等效值。 请注意、TAC5311 具有诊断功能、但 TAC5301 没有诊断功能、并且 TAC5301 上的采样速率范围更有限。  

    接下来、在突出显示的部分中、请注意 in-ch-en 和 out-ch-en 选项不会执行任何操作、因为该器件没有诊断功能。 您可能需要确保将它们设置为 0。 此外、利用您的 GPIO 功能、GPIO1 似乎将是 PDMCLK 输出、但您将所有驱动器设置为高阻态、因此输出将悬空。 如果您希望该引脚自行驱动高电平和低电平、我建议将该引脚的输出设置为低电平有效和高电平有效 (1)。  

    我假设您需要 PDM CLK 输出、将使用 GPIO2 作为数字麦克风输入 — 如果是,您需要将 ti、pdm-input-pins 选项设置为您使用的引脚。 否则、器件将不知道有 PDM 输入。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    感谢您的支持、我只是邀请您参加电子邮件讨论。

    此致、
    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在将关闭该主题。