This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5311-Q1:采样保持

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1605708/tac5311-q1-sample-and-hold

器件型号: TAC5311-Q1

想设计一个采样保持电路、该电路可以接收直流信号、并且只要采样保持被计时、其输出就能提供相同的直流电平。 当时钟丢失时、输出直流信号保持与时钟丢失之前相同、然后再次开始时钟、然后输出必须再次遵循与输入相同的电压。

编解码器似乎是一个不错的选择、因为它具有内部背对背 ADC/DAC。  

我希望 TI 提供一些有关如何实现这一目标的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonard:

    这个电路的概念很有趣、听起来像是模拟触发器? 遗憾的是、我不确定这个概念是否适用于我们的任何器件、这些器件完全依赖时钟输出信号。 TAC5211 等某些器件 具有模拟旁路路径、允许您在时钟运行时将输入直接路由到输出、但在时钟停止后输出会丢失该信号。

    此致、

    Garret