This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106-Q1:设计审查申请:TLV320AIC3106-Q1 &TPA3110D2QPWPRQ1

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1603691/tlv320aic3106-q1-request-for-design-review-tlv320aic3106-q1-tpa3110d2qpwprq1

器件型号: TLV320AIC3106-Q1

尊敬的团队:

我们在新设计中使用音频编解码器“TLV320AIC3106-Q1"以及“以及放大器“TPA3110D2QPWPRQ1"。“。 请您仔细查看原理图并提供反馈。

提前感谢。

音频 Section.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我对编解码器的注释在这里。 我会将其重新分配给放大器团队以获取反馈。

    -您不需要将未使用的输出或 MFP2/3 接地,将其保持悬空
    - IOVDD 应该有一个 1uF 电容器以及 0.1uF
    - AVDD 3.3V 输入端应具有 10uF、1uF 和 0.1uF 电容器。 确保去耦电容器在物理上靠近电源引脚。
    -请注意,满量程输出电压在线路输出端将为 1.414Vrms(差分),因此每个引脚 0.707Vrms。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tanya:

    以下内容适用于 TPA3110 原理图审阅:

    1. 如果此处的目的是添加缓冲器以改进 EMC、则需要额外增加一个 10 Ω 电阻器。 否则应移除此电容器:

    2. PVCC_12 引脚上 47uF 的大容量电容器可能已经足够了,具体取决于您的电源要求,您可能需要使用 100uF

    3. PBTL 引脚应接地、因为此应用执行 BTL 而不是 PBTL。

    4.如果将 PLIMIT 引脚用于功率限制级别调整、则电阻分压器应在 GVDD 到 GND 之间进行、而不是在 PVCC 到 GND 之间进行:    

    有关正确的布线、请参阅数据表:  

    5. GAIN0/1 与 AVCC 有 TTL 逻辑等级兼容性,目前它们可能会被路由到 PVCC ,这可能会造成误导

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢您的反馈。 我们已根据您提供的反馈加入了更新。 请查看随附的更新后的原理图。 放大器输入电压已从 12V 更改为 9V。请验证 Strap 配置对于该更改是否正确 (GAIN 和 PLIMIT)。 我们的要求是支持两个 4Ω、3W 扬声器和两个麦克风。 请根据此 update.e2e.ti.com/.../Audio-Section_2D00_updated.pdf 提供您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tanya:

    我刚才注意到您有单独的 AGND 和 PGND 接地端。 对于 TPA3110、两个接地端应通过散热焊盘接地连接在一起:

    不要像这里一样分离:

    我知道编解码器仍然需要进行接地分离、但对于放大器、请仅使用正常的接地。  

    确保在 AGND 更改为 GND 后、该器件仍然遵循数据表:  

    最重要的是、我想我在之前的审核中可能错过了它、但似乎无法手动控制/下拉 SD 引脚?

    Elise