This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5112:TAD5112 外设电路设计

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1605968/tad5112-tad5112-peripheral-circuit-design

器件型号: TAD5112

6.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是否属于原理图审阅申请? 你能发送任何你有英语的具体问题,因为谷歌翻译不能为我翻译成英语.

    谢谢。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8484.docx

    请您看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、陶先生、

    请记住、当我们使用术语差分输出时、这意味着负载连接在 Output+和 Output-之间。   对于单端输入、仅使用一个输出引脚、并且 负载连接在所使用的输出引脚 与接地之间。  与单端相比、差分输出可提供两倍的摆幅。  当您连接负载(例如扬声器)时、您有一个通道(单声道)。 如果你想要 STERO( 2 通道)那么你必须有 2 组负载。   正如我上面提到的、每个负载都可以作为单端或差分连接。  

    因此、如果您需要立体声单端(2 个通道)、则必须使用 2 个输出、如图 6.18 所示。  

    在  您显示的数据表图中,电阻器实际上是  您 连接到输出的负载,它可以是扬声器负载,耳机等...每种模式的允许负载范围在数据表的第 8 页中提到。  例如、耳机负载的范围为 4 欧姆至 600 欧姆、而对于线路输出、负载范围为 600 至更高。

    最后、如果您希望输出在 0V 左右移动、则必须对其进行交流耦合。 这意味着您必须在负载之前将串联电容器添加到输出引脚(这就是我们在数据表的图 6.16 中所示的结果) 。 我相信 我们的 EVM 使用 47 μ F 电容器进行交流耦合 。  

    此致、

    Arash