This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6111A2:低输入时无输出

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1604320/tpa6111a2-no-output-at-low-input

器件型号: TPA6111A2

您好的团队、

尽管 EN 在低输入期间为低电平、但不存在输出。
低输入约为 200mVp-p
增加输入电平会导致输出出现。
是否有任何输入要求?
是否有任何其他可能的原因?
请告知是否有任何对策。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 我们已收到您的询问、并在内部进行检查。 请期待一周结束前得到答复。  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    对延迟的回复表示歉意。

    您能否分享用于测试的电路板的原理图? 我将专门寻找 Ri 和 Rf 值来了解器件的增益。
    此外、您是否可以通过在输出交流耦合电容器前后连接的示波器来检查输出? 我想知道输出信号是否无法为电容器充电、以及信号是否无法通过。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您的答复。
    Ri 为 25.9k、Rf 为 18k。
    此症状最近突然开始出现。
    没有任何组件修改或出厂添加等更改、对吧?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    感谢您提供的信息。 在这种情况下、增益小于 1、因此馈送到放大器的任何信号在输出端实际上都会更低。 到目前为止的测试结果都是这样吗?

    我认为捕获输出测试仍然有助于更好地理解问题。

    我不知道此器件的变化、封装或顶部标识是否存在明显差异?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师