This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422E-Q1:TAS6422E-Q1 是否支持 46.875kHz 的采样率?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6422E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1606704/tas6422e-q1-does-tas6422e-q1-support-a-46-875-khz-sample-rate

器件型号: TAS6422E-Q1

TAS6422E-Q1 数据表指出其支持 44.1kHz、48kHz 和 96KHz 的音频输入采样率。 您能告诉我它是否支持 46.875KHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sangyoung、

    让我再次与我们的 DV 团队核实,并回复您。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sangyoung、

    是的、46.875kHz 仍然适用于该器件。 44.1kHz 和 48kHz 之间的任何频率都可以正常工作。

    Elise