This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 对于 PCM 或 I2S 是否正常?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1606973/txs0108e-is-the-txs0108e-ok-for-pcm-or-i2s

器件型号: TXS0108E

尊敬的 TI:

TXS0108E 是否适合将来自 I2S 或 PCM 音频接口的信号从 1.8V 转换为 3.3V?

非常感谢、此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、TXS0108E 可支持 I2S/PCM 接口信号的推挽驱动器信号。 请根据建议运行条件进行检查、并确保其处于该器件的限制范围+支持的数据速率范围内。

    您还可以参阅电压转换快速参考、根据信号接口提供的一般器件建议: www.ti.com/.../scea118.pdf

    此致、

    插孔