This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2018D1:请咨询 TI 针对 ADI SSM6515 的替代产品

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2320, TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1605885/tpa2018d1-inquiry-about-ti-replacement-for-adi-ssm6515

器件型号: TPA2018D1
主题中讨论的其他器件: TAS2320TAS2770

您好:

我的客户正在寻找一款 TI 产品来替代 ADI SSM6515。

本产品为单声道、但立体声效果良好。 请推荐最合适的 TI 产品替代产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    您能否仔细检查此应用是否严格要求使用 1.8V 的 PVDD? 这可能是最难支持的要求。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的答复。

    客户不需要满足 PVDD 1.8V 的要求、但输入应作为 I2S 接收。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    感谢您的澄清。
    TAS2320 可能是一个不错的选择。 如果需要低压运行、VBAT 可低至 2.5V、PVDD 可与 VBAT 共享相同的电压。
    另一个选项是 VBAT 低至 4.5V 的 TAS2770。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师