This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5312-Q1:需要原理图检查清单 — TAC5312-Q1

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5312-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1605034/tac5312-q1-need-schematic-checklist---tac5312-q1

器件型号: TAC5312-Q1

尊敬的团队:

您能否提供 TAC5312-Q1 音频编解码器的原理图检查清单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thrinesh:

    请使用数据表第 226 页的示例原理图进行比较:

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我使用一个 3.5 毫米的立体声音频插孔 (STX-4235-3/3-N) 的单端线路输入连接。 由于数据表中没有提供足够的信息、能否提供针对同一配置的推荐输出连接、以及交流耦合电容器选型说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thrinesh:

    确保 输出配置寄存器在 OUTxP 上设置为单端、并且您可以将 OUTxN 引脚交流耦合至 GND。

    以下是选择交流耦合电容器的有用参考: https://www.ti.com/lit/an/slyt796a/slyt796a.pdf

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    您能否检查 SoC 的 I²C Ω 配置是否正确实现。  不一定是上拉电阻器 R1、

    此外、确定涉及器件型号为 PCM6240QRTVRQ1 的音频编解码器的不同实现方式。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    如果 R1 是上拉电阻器、则应通过  PCM6240QRTVRQ1 正确实现该阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thrinesh:

    正确、R1 是上拉电阻器、应在 PCM6240 原理图中通过 R2 实现。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    如果我使用线路单端输入连接、是否需要 INxM 上的偏置电阻?

    还建议使用输入和输出交流耦合电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thrinesh:

    是、请添加偏置电阻以确保两个引脚上都具有直流共模。

    在交流耦合模式下、选择的耦合电容值必须确保由耦合电容器和输入阻抗形成的高通滤波器不影响信号内容。 通常选择 1uF-10uF 用于输入耦合、上面提供的基准可为您的应用提供良好的电容器类型建议。

    对于输出耦合、我建议使用 47uF 电解电容器。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我们如何为具有 1Vrms 信号的单端线路输入应用选择外部偏置电阻 (Rext)?

    在电阻器选择工具中、规格提到了最大差分输入。 当我选择 1Vrms 时、计算出的最大允许 Rext 会出现负电阻、这很令人困惑。 请说明在这种情况下应如何选择 Rext。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thrinesh:

    由于该计算器不是单端版本、因此您可以使用差分 2Vrms 来显示单端 1Vrms 的计算。

    TRS 插孔应在尖端有左通道、在环上有右通道、套管上有 GND、只需确保特定插孔的情况如此。 “你听我说。“

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢您的回答。

    VBATIN 引脚的最大电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thrinesh:

    这只是用于故障诊断的电压监控。 由于不用于 为器件上的任何系统块供电、因此电流消耗应在微安级。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garret,

    您能告诉我我们应该使用什么封装来在库中创建它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thrinesh:

    封装信息可以在数据表的最后几页和产品页面上找到。

    此器件采用 QFN-32 5mm x 5mm 封装。

    此致、

    Garret