This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL972:最小 ICC 值

Guru**** 2930850 points

Other Parts Discussed in Thread: TL972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1606381/tl972-minimum-icc-value

部件号: TL972

您好的团队、

我测量了多个器件在 5V 时的静态电流。
观察到显著的批次间差异。
虽然两者都处于数据表范围内、但差异很大。 是否指定了最小值作为参考?
此外、数据表还列出了 2.5V 下的值。 值在 5V 时是否可用?
关于最近的 PCN 标记变化、内部电路没有改变、对吧?
由于 PCN 之前和之后的值会发生变化、因此我们确信此值是正确的。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    为了让器件转移到我们的 12 英寸晶圆厂、TL972 采用了新设计、它是与旧晶圆厂完全不同的芯片。 新器件的性能应达到或超过旧器件的性能。 新器件的 IQ 较低。 由于在过渡期间世界各地的供应商都有库存、因此在订购 TL972 时可以获得旧器件或新器件。 因此、数据表仅在规格比旧器件更差时更新、否则保持不变。 这就是您看到不同批次之间 IQ 差异的原因。  

    如需更多信息、我们可以使用 E2E Direct 消息传递功能。 我将发送朋友请求。 如果需要进一步的指导或详细信息、请随时与我联系。  

    此致、  
    Chris Featherstone