This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:将 AM257542AF 用于专业音频处理产品

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1605119/am2754-q1-using-am257542af-for-profesional-audio-processing-product

器件型号: AM2754-Q1

您好、

我们正在寻找适合专业音频处理产品的芯片。 它需要多个通用处理器内核和大量 DSP 处理能力。 AM25742 似乎非常适合我们的产品。 它还具有足够的内部内存、使我们能够保持产品的紧凑性。

它面向汽车行业。 这是个问题吗? 我们是否可以在专业音频市场中使用它、而不会对芯片的可用性和必要的开发工具造成任何问题?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cor:

    感谢您的查询、并对延迟深表歉意。  

    、但它面向汽车行业。 这是个问题吗? 我们是否还可以将其用于专业音频市场、而不会对芯片的可用性和必要的开发工具造成任何问题?

    我会收集此信息,并在短时间内回到你。  

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cor、您说得对、目前 AM27542 面向汽车行业。 这意味着大多数测试和软件可用性是在考虑汽车功能的情况下开发的、通常情况下会涵盖专业音频应用。 我建议查看我们公开提供的“AM275-FREERTOS-SDK",“,以、以确定是否为您的用例启用了特性和驱动程序。 您将找到标准 IP 驱动程序(I2S、TDM、以太网、OSPI 等)。 以及适用于 C7x DSP 的 DSP 和数学库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutton、
    我看了一下 SDK。 我注意到这里有以太网支持。 但我找不到任何与 USB 相关的内容。 那么、是否还不支持 USB 驱动程序?