This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:输出端存在二极管

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1, TAS6684-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1606261/tas6684-q1-diodes-on-the-output

器件型号: TAS6684-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6584-Q1

您好的团队、

想要确认  

  1. BD 调制是否需要在 TAS6684 输出上使用额外的二极管、而 1SPW 和混合模式是否不需要这些二极管?
  2. 这是什么原因?  

谢谢、

佳豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    PBTL 需要它、只是 BD 通常不需要。

    这个问题是否有任何背景?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    客户是 Li-auto、他们以前使用 TAS6584-Q1、然后升级到 TAS6684-Q1。

    TAS6584-Q1 的解决方案是 PBTL、高压 BD 需要二极管连接到 GND 和电池。 1SPW 和混合模式不需要它。  

    只需确保 TAS6684 和 TAS6584 应该相同、因为输出模式没有变化、这是正确的吗?

    此致、

    佳豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaao:

    请参阅数据表的下面屏幕截图。  

      

    我非常确定这是任何输出切换模式的要求、但我将再次与团队核实并告知您。

    但 TAS6684 和 TAS6584 在需要肖特基二极管方面应该相同。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:

    感谢您的答复。

    我很确定这是任何输出切换模式的要求、但我将再次与团队核实并告诉您。

    您认为 1SPW 和混合模式也需要这种肖特基二极管吗?

    请问、添加该肖特基二极管的原因是什么?

    此致、

    佳豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaao:

    您是否表示 1SPW 和混合模式也需要这种肖特基二极管?

    可以、只要 PBTL 在屏幕截图中满足上述任一条件 (PVDD>14.4 或 FSW>480kHz)、我们建议使用二极管。

    请问您认为 1SPW 和混合动力不需要此功能的来源是什么?

    我可以问、添加此肖特基二极管的原因是什么?

    二极管用于减少接地反弹。 它允许 LC 中额外存储的能量通过外部二极管(这是一个额外的电流路径)耗散、而不是通过输出 MOSFET 的内部体二极管耗散。  

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:

    感谢您的解释!

    我可以询问您认为 1SPW 和混合使用不必要的来源是什么?

    我从中国应用团队得到了这个答案、但我找不到该电子邮件主题、因为它 需要追溯 到 5 月。 24.

    是的、只要 PBTL 在屏幕截图中满足上述任一条件 (PVDD>14.4 或 Fsw>480kHz)、我们建议使用二极管。

    我将把这个作为答案。  

    此致、

    佳豪