This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:PCM1840 MCLK 从模式

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1607327/pcm1840-pcm1840-mclk-slave-mode

器件型号: PCM1840

您好!

关于 PCM1840 ADC 的两个问题。

  1. 在从模式下、是否不需要 MCLK 输入? 它是源自 BCLK 还是工作原理?
    (作为我的场景中的参考,MSZ 为低电平、FMT0 和 FMT1 为高电平、DM0 和 DM1 为低电平)。

  2. 请确认在从模式下 MSZ 是应拉低还是拉高。 数据表写入低电平、但评估模块应用手册指出“当 MSZ 被拉高时、器件处于从模式“。 这是一个拼写错误、还是我解释的不正确? (下面是文档“SBAU345A"的“的屏幕的屏幕截图)。
    image.png

提前感谢。 请告诉我是否需要我本人提供任何进一步的信息。

此致、
Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    请遵循数据表中提到的建议:

    感谢您指出 EVM 指南中的拼写错误、它将进行更新。

    在从模式下、不需要 MCLK、器件在 BCLK/FSYNC 信号上运行。 MD1 引脚(在主模式下为 MCLK 引脚)用于启用/禁用 DRE。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、确认 EVM 指南中存在拼写错误、并澄清了从模式下不需要 MCLK。  

    BR、
    Simon