This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:输入端有两个 I2S 通道、在开关过程中会出现噪声。 需要设置哪些寄存器来消除?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1608112/tas5822m-there-are-two-i2s-channels-at-the-input-end-and-there-is-noise-during-the-switching-process-what-registers-need-to-be-set-to-eliminate

器件型号: TAS5822M

亲爱的

输入端有两个 I2S 通道、并且在开关过程中会出现噪声。 如何设置寄存器消除噪声?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的团队将查看您的 问题 、并在本周在星期一度假后回复更多评论。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否在器件处于播放模式时切换 I2S? 如果是、您可以尝试在器件处于高阻态模式时切换 I2S。

    此致、
    Sydney Northcutt