This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:关于 PPC3 扬声器特性说明

Guru**** 2924040 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781, TAS2781EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1607795/tas2781-about-ppc3-speaker-characterization

器件型号: TAS2781


尊敬的 TI 团队

我正在使用 PPC3 的表征功能、但我找不到 Preparateion、Speaker Selection 等步骤 例如 slaa757 文档如下所示
image.png
而在我的 PPC 中仅显示以下内容:
image.png
TAS2781 应用版本为 3.0.2。 能告诉我我错过了什么吗?  

此致
Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    通常、 较低版本的 TAS2781(如 3.0.1)将 遵循  slaa757 的指南、它应该 首先连接学习板、然后将 PC 连接到 TAS2781EVM、它将展示特性描述过程。

    但在使用新版本时、特性已更新至新版本。 但仍需要先连接到 EVM 板、然后先进入“调优和音频处理“、再进入“表征“、其中将显示步骤。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    嗨、Wenbin

    谢谢、PPC3 可以显示我连接到 EVB 的过程。

    而且,如果我想校准自定义 PCBA 的扬声器,它应该使用 FTC 过程完成,正确?

    我发现有适用于 Linux 内核的 TI git 驱动程序代码、如果导入 FTC 驱动程序代码、FTC 似乎可以在 DUT 本身中运行。 包括 PLAY 测试信号以及校准数据生成。

    但遗憾的是、在我们的项目中、TAS2781 芯片通过 I2C 连接到 MCU、I2S 信号从另一个 DSP 连接、在本例中为  

    如果有入门指南或驱动程序代码供 MCU 处理 FTC?


    此致
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    有适用于 MCU 平台的 FCT 代码。 如果可能、请针对与软件相关的问题提交新 TT。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    嗨、Wenbin

    当然、我会针对该问题提交一个新的勾号。

    谢谢。

    此致
    Keith


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该主题将关闭。