This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2320:TAS2320 Linux 内核 6.8.12 版本 驱动程序源代码

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1607626/tas2320-tas2320-linux-kernel-6-8-12-ver-driver-source-code

部件号: TAS2320

尊敬的先生:  

请提供 TAS2320 Linux 内核 6.8.12 版本 驱动程序源代码 。  

客户只找到 Linux 内核 6.18 版本。  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的团队将查看您的问题、并在本周的星期一假期结束后回复您的进一步评论。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好

    6.8.12 不是正式版本。 我找不到下载位置的链接。

    tidrive.ext.ti.com/.../44a3f155-a8d4-46c0-9cb0-73aa25487dc3

    访问代码: 83XV|Duj

    在链接中、您可以找到类似内核版本的修补程序、例如 6.6(适用于内核 6.6 /)或 6.12 (6.12.55.7z)。