This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6421-Q1:TAS6421-Q1 I2S 编解码器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1604537/tas6421-q1-tas6421-q1-i2s-codec

器件型号: TAS6421-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: TAS6424》

您好:

我的 SOM 制造要求在其 BIOS 中实现用于 I2S 音频的编解码器驱动程序。 他们还提到了 ACL 代码。 我在 TI 网站的任何位置都找不到此器件的任何编解码器或“ACL 代码“信息。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我不了解 ACL 代码的含义、它可能是一种特定的软件语言。

    我们可以提供下面 GitHub 中的驱动器、该驱动器是为 TAS6424 开发的。  使用该命令、TAS6421 需要更改通道设置。

    Linux/sound/linux/codecs/tas6424.c、位于 master soc··GitHub 上

    Dylan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我从我的 SOM 制造商那里收到了更多信息。 他们正在寻找 ACPI 源语言代码以将设备实施到 BIOS 中。 是否可以转储 ACPI 表以供参考? 对于上下文、 包含的关键组件为_HID、_CRS、_DSD 等  

    这有什么用吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    虽然不熟悉这些文件、但与我们的器件无关。

    我们可以通过下面的链接进一步提供一般性指导、而不是其他任何内容。

    tidrive.ext.ti.com/.../ce0530b1-7f02-4858-bdc3-485ed73ddc35

    访问代码:  P4P2Pd;q

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 我的 SOM mfg 在发送上述 指导后的响应:

    “支持 E2E 论坛的 TI 工程师似乎并不完全理解我们的问题。

    我们的 BIOS 团队需要将特定 TI 器件编解码器的 ASL 文件作为 I2S 器件集成到自定义 BIOS 中。 通常、设备制造商会提供此文件。 也许反洗钱表格 (DSDT、SDT) 有助于澄清问题。“

    此 链接 https://uefi.org/htmlspecs/ACPI_Spec_6_4_html/index.html 提供了有关 ACPI 的更多信息。 第 19 节提及“ASL",“,第、第 21 节提及这些表格。 这里有很多信息...

    SOM 的 BIOS 具有用于 Realtek 和 EVerest 编解码器的 I2S 选项、因此他们说需要的信息是由这些 mfg 提供的。

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    抱歉、我们没有这些文件。