This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1809:关于 MD 引脚处理

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1602730/pcm1809-regarding-md-pin-handling

器件型号: PCM1809

您好的团队、

关于 MD 引脚、我们知道让其保持开路是可以接受的、但这是否会在信号中引入噪声?
它是否在内部与模拟电路隔离?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    我们将很快得到专家的答复。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我什么时候可以得到答复?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    对延迟深表歉意。

    这通常是输入引脚悬空的问题。 尤其是在噪声可能导致内部发生伪 0-1 或 1-0 切换的情况下。 因此、最好将未使用的 MD1 引脚下拉至 GND。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    感谢您的答复。
    我不担心 MD 引脚上的噪声引起的波动;我想确认 MD 引脚是否可能影响音频信号。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    请您回复。
    我正在将 MD 引脚处理为打开、只想确认它不会影响音频信号。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    拉克什米不在办公室、因此请留出一些时间供他答复。

    同时、我认为最好按照他的建议将未使用的 MD 引脚接地。 它应在内部与模拟电路隔离、但涉及时钟电路、因此应避免从悬空切换。  

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret-san:

    感谢您的答复。
    拉克什米 — 桑是否仍不可用?
    我期待您的答复。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    是的、Lakshmi 仍然不可用。 他将在本周结束时返回。 我的建议是将 MD1 绑定到已知状态。

    此致、

    Garret