This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 用于 SPI (1.8V–5V):适用于最终设计和双向问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1608914/txs0108e-txs0108e-for-spi-1-8v-5v-suitability-for-final-design-and-bidirectional-concern

器件型号: TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXU0304

我目前正在进行一项设计、需要通过 SPI 将 1.8V MCU 与 5V 外设连接起来。
对于电平转换、我使用的是 TXS0108E、其中包含:

  • 低侧电压 (VCCA):1.8V

  • 高侧电压 (VCCB):5V

  • SPI 信号:MOSI、SCLK、CS(从 MCU 到外设的单向)

目前、设计可以正常工作、但在将其冻结用于最终硬件版本之前、我有一些问题。

我的困惑主要在于 TXS0108E 的自动方向感应和双向特性:

  1. 由于 MOSI、SCLK 和 CS 等 SPI 信号是单向的、因此 TXS0108E 是否是最终 SPI 设计中安全的推荐选择?

  2. TXS0108E 的内部边沿加速器/一次性电路能否在较高的 SPI 速度下导致问题(信号完整性,时序,争用)?

  3. 尽管这里不需要双向性、固定方向电平转换器对于 SPI 是否会更可靠?

此外、我现在需要 8 个与 SPI 相关的通道、因此我有两个选项:

  • 使用两个 4 位电平转换器

  • 或选择更适合 IC 的单个 SPI/替代解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    TXS0108E 支持基于开漏和推挽的驱动器、这使得该器件与电平转换 SPI 信号兼容。 还有其他合适的电平转换器(例如 TXU0304)、由于其固定方向通道+缓冲能力、更适合用于 SPI 信号、但需要 2 个单元来满足 8 SPI 相关信号的要求。

    为了确保 TXS 中的单稳态电路正常运行、您可以参考此应用手册中的设计注意事项: https://www.ti.com/lit/an/scea131/scea131.pdf?ts = 171077440666。 这里提到的两种器件都可以使用、并且可以从客户的角度来了解成本/尺寸。  

    此致、

    插孔