This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:关于 TAS2781 FCT 指南和 MCU 实现的代码

Guru**** 2931360 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1608353/tas2781-about-tas2781-fct-guide-and-code-for-mcu-implement

器件型号: TAS2781


尊敬的 TI 团队:

如果我需要校准自定义 PCBA 的扬声器、应该使用 FTC 流程、我是对的吗?

我发现有适用于 Linux 内核的 TI git 驱动程序代码、如果导入 FTC 驱动程序代码、FTC 似乎可以在 DUT 本身中运行。 包括播放测试信号和校准数据生成。

但遗憾的是、在我们的项目中、TAS2781 芯片通过 I2C 连接到 MCU、I2S 信号从另一个 DSP 连接、在本例中、如果有可供 MCU 处理 FTC 的入门指南或驱动程序代码?

此致
Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tidrive.ext.ti.com/.../13a78c2a-7e65-4629-9034-20d365562971

    访问代码: kB5GY+5q

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你(们)好

    非常感谢!

    此致
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    享受 MCU 驱动程序。