This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392EVM-PDK:未提供应用程序软件 CD

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1605529/src4392evm-pdk-cd-for-application-software-is-not-provided

部件号: SRC4392EVM-PDK

大家好:

 

SRC4392EVM-PDK 交付包中未提供应用程序软件 CD

可以通过提供这个软件的 zip 文件来帮助吗?

提前感谢。

此致、

Hrishi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正如您已经 从 其他帖子中注意到的那样、  很长一段时间没有为以前附带的任何设备提供光盘。

    如果您需要使用软件来写入 I2C、可以选择 PurePath Console 3 随附的 I2C 主设备。

    您可以从以下链接请求它 PPC3、安装后、您应该能够看到 I2C 主器件。 在以下屏幕截图中、我展示了 I2Cmaster 以及   我在 PPC3 中已安装的所有其他器件。 右侧的照片是 打开 I2C 时的屏幕截图。 它 有 2 个面板。 左侧用于写入脚本 、右侧面板显示执行结果。

    https://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE?keyMatch=PUREPATH%20CONSOLE%203&tisearch=Search-EN-everything#downloads

    我附加了一个脚本 ,你可以使用它作为起点,并根据你的应用程序需要修改它。  

    e2e.ti.com/.../4743.Sample-code-to-initialize-SRC4392.txt

    我认为你应该设置上述信息 ,不需要旧的 CD。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash、

    问题是我也没有驱动程序。 因此、我无法使用 PurePath Console 3 软件访问 EVM 套件、实际上是任何其他软件都是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     附件是 USB 音频 驱动程序:

    e2e.ti.com/.../3034.TI-USB-Driver.zip

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash、

    驱动程序不工作。 我想 EVM 套件需要设置为串行端口而不是音频器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我能够找到 与 CD 附带的文件 . 附件为压缩文件夹。

    我希望它适合您使用、但由于这是一款非常旧的电路板、EVM 可能仍无法与此文件夹中的文件配合使用。

    此致、


    e2e.ti.com/.../SRC4282_2D00_92_5F00_CD_2D00_disk.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash、

    这也不奏效。 我在 Windows 11 和 Windows XP(64 位和 32 位)中尝试过。

    此致、

    Hrishi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我担心、iCD 无法在这个旧的 EVM 上工作。 这是很好的,你也尝试了 Windows XP 只是为了确定.

    虽然这是一款备受欢迎的 IC 并且许多人仍然使用该 IC 、但该 EVM 可能是不同的故事。  

    让我看看我能否将您与 软件团队中的某个人联系起来、 他们可能会提供一个解决方案。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash、

    问题仍未解决。

    请联系软件团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    今天是我们在美国的团队的假期、我们将在星期二上再次与您联系。

    感谢您的耐心、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    剩下的唯一可行解决方案 是通过 SDA 和 SCL 直接或间接对寄存器进行编程。

    我之前已经通过将 USB 连接到其他电路板(可由 PC 识别) 、并 将 SDA 和 SCL 从电路板连接到目标板(无法识别)来尝试此方法。  然后运行脚本、它可以对目标板进行编程。  

    此致、

    Arash