This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】 Texas Instruments 是否支持面向 PC/笔记本电脑应用的 SoundWire 解决方案?

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1515313/faq-does-texas-instruments-support-soundwire-solution-for-pc-notebook-applications

欢迎使用 Texas Instruments 音频!

是的、  TI 有一个 多功能 包含的音频产品系列 勇于创新 音频放大器和转换器。 TI 与 SOC 合作伙伴合作进行驱动 SoundWire 跨平台采用、我们可以支持 品种繁多 PC/笔记本电脑应用的各种架构。

Texas Instruments 音频体验包括许多先进的功能、例如:

  • 高效率 -创新设计,在高功率水平下实现高达 90%的效率
  • Y 桥 -在两个电源轨之间切换,以节省电力,提高效率,延长电池寿命
  • BOM 成本节省 -节省空间的架构和更高的电源效率与直接电池连接
  • 算法支持 -具有集成 DSP 选项和算法支持,如扬声器保护、敲击抑制、均衡等!
  • 高输出功率 -始终体验更响亮的声音和清晰的音乐

...还有更多!

如果您有任何问题、请 联系您当地的 TI 代表或对此主题发表评论、我们将联系您与我们的专家。