This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:SHORT_Circuit_protection

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1608345/tpa2012d2-short_circuit_protection

部件号: TPA2012D2

您好、专家、

我通过在 NG 波形和 OK 之间进行比较来研究音频 AMP 输出关闭的原因。

根据波形结果、输出行为信号如下。

1) 在波形时、通过在 LC 滤波器上安装 1[uF]陶瓷电容器、音频输出关闭。 (它似乎试图输出,但停止。)

2) 在波形时、通过在 LC 滤波器上安装 1[nF]陶瓷电容器、音频输出开启。

您能告诉我下面的问题吗?

1) DATA1-2、对于即时音频操作、似乎尝试输出、但停止。

TPA2012D2 具有肖特电路保护。 在上述情况下、是否存在导致短路保护的可能性?

请检查随附的数据。

 

此致、

Masaharu UchiyamaCause_of_Audio_output_OFF.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaharu:

    通常不建议将电容器直接连接到 D 类放大器的输出端。 用电感器替换铁氧体磁珠也可以通过将 1uF 电容与 D 类输出隔离开来、从而帮助器件继续运行。

    本文档提供了一些背景信息、说明 D 类放大器输出端的电容器可能会产生过流事件的原因: 仅限电容器 D 类放大器上的 EMI 滤波器限制

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊万:

    感谢您的重播。

    根据文档和您的意见、如果不在输出端选择合适的电容器、峰值电流可能会超过放大器的过流保护。 我的理解正确吗?  

    如果是、您是否有关于过流保护规格的一些信息。

    放大器上的阈值有多大的电流?  

    最好的注意、

    内山正治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaharu:

    您的理解是正确的。
    TPA201xD1 器件的一种通用方法是考虑大约 2A 的电流限制。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师