This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580-Q1:带有噪声的音频信号

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1607984/rc4580-q1-audio-sigal-with-noise

器件型号: RC4580-Q1
主题: OPA1678 中讨论的其他器件

您好的团队、
我计划开发一种音频放大器电路来放大来自 STM32F103 的音频信号。 为此、我正在考虑使用 RC4580Q、但我不确定如何开始使用。 您能指导我如何设计电路吗? 我还需要将放大器输出馈入另一个高‑Ω 功率放大器。 我将使用单个 5V 直流电源。
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankar:  

    应用电路的用途是什么? 例如耳机放大器、乙烯基录音播放、麦克风放大器等 应用类型将决定我提供的建议。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Featherstone:

    感谢您的快速答复。

    我的应用是 语音通知系统 。 我正在从生成音频信号 STM32F103 消息流 带有 RC 滤波器的 PWM 、并将此信号馈送到 RC4580Q 放大器。 然后将 RC4580Q 的输出连接到 A 高‑Ω 功率音频放大器 。

    您能给我推荐一个合适的 参考设计 该应用?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankar:  

    对于此设计、您可以考虑以下应用手册中显示的有源滤波器设计。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa322a/sbaa322a.pdf

    对于有源滤波器、通常建议使用 Mos 运算放大器、如应用手册中所示的 OPA1678。  

    我希望这项建议有所帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone