This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:Linux 驱动程序

Guru**** 2902760 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6754-Q1, TAS67524-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1608076/tas6754-q1-linux-driver

器件型号: TAS6754-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TAS67524-Q1

你(们)好 我想开始将 TAS6754-Q1 放大器设计成新产品。 我已搜索 Linux 驱动程序、但找不到。 如何获取它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有直接针对该器件的驱动器。 下面是一些指导文件、可帮助您生成一个指导文件。

    tidrive.ext.ti.com/.../ce0530b1-7f02-4858-bdc3-485ed73ddc35

    访问代码:  TRL5vu7@

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。

    我们正在研究这一点 — 所以这似乎是一个参考源作为编写自己的驱动程序的起点? 我们非常困惑,为什么你没有驱动器为您的部分。 您能解释为什么会这样吗?

    因此、数据表如下:

    www.ti.com/.../tas6754-q1.pdf

    这引用了寄存器映射、但数据表中没有寄存器映射

    “有关所有 I2C 控件的完整列表和说明、请参阅“寄存器映射“部分。“

    您能否解释一下为什么没有寄存器映射、以及我们如何实现没有寄存器映射的驱动器?

    谢谢、

    Alex Lennon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    TAS6754-Q1 在技术参考手册中概述了寄存器映射、  获得批准后该寄存器映射将位于产品文件夹中。 但建议您评估 TAS67524-Q1作为 1-L 产品系列中具有出色 EMI 性能的全新器件、  

    https://www.ti.com/drr/opn/TAS67524-Q1-DESIGN。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis、

    我们希望将此器件用于批量产品。

    您似乎没有提供我们使用产品所需的内容 — 软件驱动程序。

    我们不希望花费时间、风险和成本来尝试了解如何为您的产品编写所需的驱动程序。

    您能否请某人与我联系、解释我们如何推进此流程、因为此时我们正在寻找替代方案。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    您建议使用 TAS67524-Q1、不过您没有 Linux 驱动程序、也没有库存。 我们正在进行一个时间范围非常紧张的项目。 我们需要在 3 周内完成原型设计、并在 8 周内完成首批 500 件生产。 TAS67524-Q1 只是更复杂设计的一部分。 我们没有 8 个 wks 来专注于为这款芯片编写驱动程序。 我认为我甚至不能获得样品数量。 此零件的年度数量约为 12K 件。 您能建议我们如何使用此器件进行下一步吗?

    TAS6754-Q1 提供了 103K 个、但没有 Linux 驱动程序。

    我不确定 TI 如何期望使用这些器件进行设计?

    TI 是否希望每个客户都为这两部分编写自己的 Linux 驱动程序? 这对我来说真的没有太大意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    此器件的大多数 I2C 配置脚本可以使用 PPC3 生成、提供的通用驱动程序影子寄存器可以使用 PPC3 生成的序列进行修改。 我们可以支持驱动程序开发方面的问题、但目前我们还无法提供。

    https://www.ti.com/drr/opn/TAS67524-GUI 

    https://www.ti.com/drr/opn/TAS6754-Q1-SW 

    此致、
    Luis