This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:BTL 10W(3 Ω)+ 50W(4 Ω)

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M, TAS5830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1609194/tas5822m-btl-10w-3ohm-50w-4ohm

器件型号: TAS5822M
主题中讨论的其他器件: TAS5830

你(们)好

TAS5822M 能否在 BTL 架构中实现 10W(3 Ω)+ 50W(4 Ω)电力输送?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在 BTL 配置中、如果负载为 4 Ω、该器件无法输出 50W 功率。

    TAS5830 就能做到这一点。  

    此致、

    Sebastian