This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:使用单端 PGA2311 输出驱动差分输入时的 TPA6120A2 通道泄漏

Guru**** 2815165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, PGA2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1608134/tpa6120a2-tpa6120a2-channel-leakage-when-driving-differential-inputs-with-single-ended-pga2311-output

器件型号: TPA6120A2
主题中讨论的其他器件: PGA2311

我将 TPA6120A2 用作耳机放大器。
音频源是 PGA2311、它提供单端输出。

TPA6120A2 具有全差分输入、但在我的当前设计中、我按如下所示馈送它:

  • PGA2311 ROUT→TPA6120A2 IN_R+

  • IN_R−→GND

  • PGA2311 LOUT→TPA6120A2 IN_L+

  • IN_L−→GND

我会通过将负输入接地、在单端模式下有效地驱动 TPA6120A2。

问题:

当我向一个通道(比如向左)发出命令或信号时、我会观察到音频泄漏/串扰进入另一个通道(向右)、在增益或音量较高时尤其明显。

我的问题:

  1. 使用 TPA6120A2 单端源时、将 IN±Ω 负极引脚直接连接到 GND 是否正确?

  2. 在−μ H 中接地是否是通道泄漏/串扰的根本原因?

  3. 将 TPA6120A2 与 PGA2311 等单端音量控制 IC 一起使用时、建议的输入配置是什么?

此致

Falguni Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    您能分享设计的原理图吗? 当您提到将负极引脚接地时、我不确定我是否了解您的电路。 串扰性能是一个有点复杂的主题、因为它取决于实际器件的布局和性能。 数据表中确实提供了一些有关如何配置器件的示例电路。 如果您将每个输出驱动为单端输出、则标准同相电路配置应该适用。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    这是我的 TPA6120a2 部分的原理图。 Im 将输出信号 LOUT 和 ROUT 从 PGA2311 传送到 TPA6120A2 的 LIN+和 RIN+。 在“TPA6120a2 的负极输入“部分中的“Connecting to GND(连接到 GND)“部分中。 如果此配置不正确、请告诉我如何将 PGA2311 的单端输入连接到 TPA6120A2 部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    我看了这个设计、没有发现电路有任何问题。 您是将 EVM 用于我们的器件、还是您自己的 PCB 布局? 串扰性能取决于许多变量。 它确实取决于 PCB 布局、但本身也是因为放大器采用同一封装。 我随附了一篇讨论 此主题的文章、该文章提供了有关一些主要串扰来源的良好信息。

    从而减少 PCB 上运算放大器的串扰

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上会 先向 TPA6120 发送音频信号、然后再向 耳机输出发送音频信号。 当命令设置为仅在相应信道中播放音调时、我们的应用只需要在一个信道中播放声音。 (对于 Ex 左通道)
     其它频道中应该没有声音。(右侧频道)
    但问题是存在 大约 2mVrms 至 20mVrms 的小音调。 当声音高于 95db SPL 时、这种情况会变得耳鸣。
    它在其他通道中得到了大约 35db SPL 到 45db SPL 的声音。我们该如何解决这个问题?

    我们目前正在使用自己的 PCB、其中包含 TPA6120A2 EVM 用户指南中的原理图和布局指南。

    此致  

    Falguni  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Falguni:

    您能分享所使用 PCB 的布局吗? 您还能说明一下发送到活动通道的输入电平是多少、导致另一个通道产生 20mVrms 的噪声?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 EVM 板中给出的布局。
    我们已经尝试将  左右声道的音量控制 IC PGA2311 与两个通道的两个 TPA6120A2 IC 分开。 我们仍然面临着漏电问题。 这可能是什么问题。
    使用菊花链方法是否有助于分别连接两个不同的信道?

     PCB 设置的接地侧的任何问题都可能 导致这种漏电问题吗?

    我们得到的值在 2Vrms 左右时为 20mVrms。

    此致  

    Falguni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Falguni:

    您能否阐明第二条陈述中使用的设置。 您是否将一个通道驱动到了一个 TPA6120A2 中、然后发现电路板上的另一个 TPA6120A2 产生了一些影响? 绘制您在本实验中所做的工作肯定会有所帮助。 您还能解释一下采用菊花链方式连接电路的含义吗? 电路图还有助于全面了解您正在考虑的设置。 这些信息将有助于我们的团队了解他们是否可以提供有关导致此泄漏的原因的其他信息。

    此致、

    Ignacio