This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:TAC5112 为 IOVDD 和 AVDD 独立供电

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1609325/tac5112-tac5112-power-iovdd-and-avdd-independence

器件型号: TAC5112

您好:

我们将 TAC5112 融入设计中 — 当 CPU 进入睡眠状态时、3V3 IOVDD 当前将关闭、但 AVDD 将保持在 3V3 供电 — 这是否会导致任何功耗问题?
此致、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    这样可以、IOVDD 和 AVDD 可以按任何顺序上电或断电、因此可以在 AVDD 已经稳定的情况下为 IOVDD 供电。 您只需在发送 I2C 或 SPI 事务以配置器件之前确保 IOVDD 保持稳定。 您可以在数据表的第 9.3 节(从第 233 页开始)中阅读有关电源相关建议的更多详细信息。

    此致、

    Garret