This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:关于 TLV320ADC3140 的问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1607723/tlv320adc3140-question-about-tlv320adc3140

器件型号: TLV320ADC3140

您好:

客户端的机器人项目利用 TI 的 TLV320ADC3140 进行数据采集。 您能帮助检查该元件的电路设计吗? 谢谢!
1.能否检查电路是否有任何问题?
2.接口保护是否到位?
3.该项目的 MIC 模块通过 TDM 连接到 SOC。 声音采集模块需要使用菊花链与 SOC 进行通信。 请帮助检查来自 PA 和 TLV320ADC3140 端子的两个 SPK 信号之间的硬件电路连接和元件匹配是否存在问题?

谢谢!!!

TLV320ADC3140 采集 ADC circuit.pdf 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    今天是我们在美国的团队的假期、我们将在星期二上再次与您联系。

    感谢您的耐心、
    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    很抱歉耽误你的时间。 我会将未使用的输入交流耦合到 GND、并在 SCL 和 SDA 上添加上拉电阻器至 IOVDD。

    只要 ADC 输入处于器件的满量程范围内、扬声器与 ADC 的连接似乎正常。 只要菊花链器件共享通用 FSYNC 和 BCLK、该器件就可以支持菊花链输入。 菊花链数据将出现在 TDM 总线上的模拟通道之后。 BCLK 应足够高、以便支持 TDM 总线上的所有通道 (BCLK = Fsync *#channels *#bits)。

    此致、

    Garret