This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:模拟和数字电源

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1602451/tlv320aic3104-power-supply-of-analog-and-digital

器件型号: TLV320AIC3104

您好、  

我在设计中使用 TLV320AIC3104 芯片、并使用 NRF5340 作为控制器来生成音调。

该芯片的电源电压为 AVDD(即 3V3)、对于 IOVDD 为 1V8。

AVDD 用于模拟 DAC 电源、IOVDD 用于该芯片的数字电源。 我想要具有卓越性能的低噪声设计。  

我电路板的输入电压为 5V。 我担心的是、为该芯片提供电源电压的最佳有效做法是什么。

具有 3V3 和 1V8 双路输出的单 LDO。

或两个用于 3V3 和 1V8 的单独 LDO。 什么会对我的输出有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    IOVDD 对噪声不太敏感。 这只是一个数字电源、用于设置数字信号的逻辑电平。

    DRVDD 和 AVDD 更为重要、它们分别是 DAC 和 ADC 电源。 请注意数据表中提供的 PSRR 规格。 如果 Ripple (dB)- PSRR < SNR、则电源上的噪声将被本底噪声掩盖、并且不会被听到或测量。 由此考虑您使用的 LDO。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从实际设计的角度来看、我是否应该:

    1. 使用 单路双路输出 LDO (3.3V + 1.8V)、或

    2. 应用 两个独立的 LDO (一个用于 3.3V AVDD/DRVDD 的低噪声 LDO、一个用于 1.8V IOVDD 的标准 LDO)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    我不能为您选择一个或另一个。 您应该考虑的是您提议的两种解决方案之间的成本。 我想双路输出更便宜。 但是、如果您可以使用满足我在上文中所述噪声要求的双路输出 LDO、则可以采用这种解决方案。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我建议任何双路输出的 LDO 我可以在我 的设计中选择为 TLV320AIC3104 供电,以便我的医疗音频 设备从 LDO 侧具有低噪声。 我的输入电压为 5V、我需要将输出电压作为 3V3(用于模拟电源)和 1V8(用于数字 (IOVDD) 电源)。

    LDO 的输出电流必须几乎等于 350mA、以实现更安全的侧向方案。  

    此致、

    Falguni Sharma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    这可能是最好的一个: https://www.ti.com/product/TLV751/part-details/TLV751180330PDSQR

    具有 500mA 负载调节的双路输出、固定 1.8 和 3.3。 噪声性能也足够好。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

     

    此 LDO 输出电压的 TLV751180330PDSQR 是固定的、即通道 1 的输出电压为 1.8V、通道 2 的输出电压为 3.3V。两个通道的输入电压均为 5V。告诉我这个电容器值是否正确。 另外、请验证 此 LDO 的连接。

    此致  

    Falguni  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    我建议针对有关此 LDO 的特定问题开始一个新主题、因为我们只是音频编解码器器件方面的专家。

    此致、

    Garret