This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254-Q1:使用右通道而不是左通道的单通道模式

Guru**** 2924090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1609610/tlv320aic3254-q1-mono-mode-using-right-channel-instead-of-left

器件型号: TLV320AIC3254-Q1

我使用 PurePath Studio 在 AIC3254 上创建单声道输入转单声道 I2S 输出配置。  我正在使用 TVL320AIC3254 EVM-K 进行测试。  我将 PurePath Studio 文件附加到这篇文章(已压缩,因为我无法直接上传.pfw 文件)。

我尚未检查 I2S 输出、但音频输入到输出路径的工作正常(通过将正弦波馈入 IN1L 并在 HPL 上听清来进行测试)。  但是、PurePath 默认使用左声道作为单声道、我想使用右声道作为输入和输出。

是否可以在 PurePath 中从左向右通道(和右 ADC/DAC)进行更改、或者是否需要手动更改路由配置寄存器?

mono_in_mono_i2s_out.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉回复延迟。  

    最简单的方法是用立体声版本替换单声道输入和输出、然后只连接 R 侧、如下所示:

    我注意到的另一个问题是、您可能希望启用 SynchMode 以获得理想的内部时钟计时并将 ADC 数据传递到 DAC、当您选择 Framework 时、可以通过屏幕设置的右侧来实现此目的。

    如果您在使用 PPS 方面还有任何问题、请告诉我、我们很乐意提供帮助。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的答复!  我尝试了您建议的配置、该配置可以正常工作。  我还将介绍如何启用 SynchMode。