This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:背景噪声信号约为 45dB

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1611134/tpa6304-q1-background-noise-signal-about-45db

器件型号: TPA6304-Q1

您好、专家

我有一个客户遇到了 TPA6304-Q1 噪声问题。

采用增益为 28dB 的 TPA6304 官方推荐电路(我们的 EVM)、在车辆中进行测试后、发现扬声器发出的背景噪声信号类似于电流嗡嗡声。 此噪声仅在静音模式下不存在;否则、无论是否播放声音、扬声器都会以大约 45dB 的频率呈现此背景噪声。 有任何推荐的解决方案吗。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    您能否指定什么是“静音模式“? 它是待机、静音、Hi-Z 还是其他状态?

    您能否同时捕获输入和输出的波形、显示即使没有输入也表现出输出噪声? 如果可能、还请提供输出的 FFT。

    另外、如果您说噪声为 45db、您使用什么作为基准电压呢?

    Elise