This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:TLV320AIC3101 I2C 与其他芯片冲突

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1611279/tlv320aic3110-tlv320aic3110-i2c-conflict-with-other-chip

器件型号: TLV320AIC3110

尊敬的 TI 会员:

我们使用音频编解码器 IC 驱动工具
www.ti.com/.../tlv320aic3110.pdf

它具有一个 0x18 的 I²C 地址 并且采用了 A 封装 32-QFN 封装

我们正在寻找一个 直接替换 不同的 μ I²C 地址  因为它与电路板上的另一个 IC 发生冲突。

谢谢您、
达门德拉·萨瓦利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff McPherson Sydney Northcut ,

    请查看此主题。 我们正在寻找其他具有相同封装和引脚排列的 IC 进行验证。

    谢谢你

    达门德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmendra:

    遗憾的是、该器件没有使用不同 I2C 地址的直接替代产品。 共享同一引脚排列的所有器件使用相同的 I2C 地址。

    您可能需要某种 I2C 开关 IC 来管理在给定时间总线上的两个器件中的哪一个。

    此致、

    Jeff McPherson