This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56838:音频 I2C 地址冲突

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1610808/tps56838-conflict-in-audio-i2c-address

器件型号: TPS56838
主题: TLV320AIC3110 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

我们已选择 TPS56838RPAR 来满足我们的编解码器要求。

我们与 I2C 地址 0x18 发生冲突、因为它在该编解码器中是静态的。

请支持选择备选的 I2C 地址编码 IC。

谢谢你

达门德拉·萨瓦利亚

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该 IC 是否有任何具有不同 I2C 地址的直接替代产品?

    谢谢你

    达门德拉·萨瓦利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmendra:

    我们将检查并回复您。

    令人遗憾的是、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmendra:

    TPS56838RPAR 这不是 I2C 器件。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Haseen Reddy Siripi Reddy ,

    由于电路板上存在另一个 TI 器件、之前出现了打字错误。

    我们使用音频编解码器 IC 驱动工具
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320aic3110.pdf

    它具有一个 0x18 的 I²C 地址 并且采用了 A 封装 32-QFN 封装

    我们正在寻找一个 直接替换 不同的 μ I²C 地址  因为它与电路板上的另一个 IC 发生冲突。

    谢谢您、
    达门德拉·萨瓦利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmendra:

    我看到您已经为该问题打开了一个新主题、因此我将关闭这个主题。

    此致、

    Garret