This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3020:输入类型选择 — 线路与 MIC

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1608467/taa3020-input-type-selection---line-vs-mic

器件型号: TAA3020

在 TAA3020 的寄存器中、可以将输入类型从 LINE 更改为 MIC(模拟)或 MIC (模拟)、再更改为 LINE。 可在 CHx_INTYP 中进行配置。 问题是:在更改输入类型时、场景背后有什么变化? 数据表中未明确说明这一点...

 

谢谢、Jacob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我已经在设计团队的帮助下进行了循环。 一旦他们作出反应、我将与他们联系。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    麦克风输入和线路输入之间没有任何差异。 对于麦克风、我们只需通过 MICBIAS 和外部电阻器对其进行偏置、而对于线路输入、它已被驱动。 内部电阻器和 PGA 设置保持不变。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garret,感谢您的答复...

    一个后续问题:如何根据输入类型更改寄存器(CHx_CFG0 寄存器)值 (CH1_INTYP)? 我的意思是、如果没有任何影响、为什么要更改该值?

    再次感谢、Jacob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我无法准确地讨论做出的设计决策、但可能在某个时候决定在不同模式之间更改输入阻抗和/或 PGA 设置、但后来又决定它们是相同的。

    MIC 输入通常用于处理较小的信号、因为线路输入被驱动得更强。 由您决定、但我仍会将此位更改为您计划使用的输入类型。

    此致、

    Garret